This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:反向电流保护

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765567/tps74701-reverse-current-protection

器件型号:TPS74701

我认为、如果 Vout 大于 Vin、TPS74701需要反向电流保护肖特基二极管。

现在、在我们的客户处、反向电流通过系统 LSI 内部泄漏从 TPS74701的输出流入。 我们认为泄漏电流水平可能为几 mA。

通过内部寄生二极管和泄漏电流、VOUT 电压比 Vin 高大约300到400mV。

在本例中、我们是否应该放置反向电流保护二极管? 或者、如果它是该电平电流、它是否必须?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kohei-San、

    尽管泄漏电流很低、但请记住、寄生二极管不具有特征。 在传导电流时产生的正向电压和热量可能因器件而异。 因此、TI 建议在任何需要反向电流的应用中实施反向电流保护。 使用肖特基二极管将确保输出电压不超过 Vin + 0.3V 的绝对最大额定值:

    谢谢、

    Gerard