Other Parts Discussed in Thread: TPS74701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74701 我认为、如果 Vout 大于 Vin、TPS74701需要反向电流保护肖特基二极管。
现在、在我们的客户处、反向电流通过系统 LSI 内部泄漏从 TPS74701的输出流入。 我们认为泄漏电流水平可能为几 mA。
通过内部寄生二极管和泄漏电流、VOUT 电压比 Vin 高大约300到400mV。
在本例中、我们是否应该放置反向电流保护二极管? 或者、如果它是该电平电流、它是否必须?
此致、
Kohei Sasaki