Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5718、 TPS65916
您好!
我计划将 TPS6590379用于 AM5718 (主要由于 VBUS 检测机制可用、我无法找到与 TPS65916相同的功能)。
在 TPS6590379的用户指南/设计指南中、它期望在5V 而不是3.3V 的电压下运行。 与 TPS65916中的 LDO 一样、仅在5V 电压下工作时、是否可以在3.3V 电压下工作? 我想设计中的 TPS6590378遵循3.3V 和5V 拓扑。
我有许多组件(以太网)可在 1、8V 电压下工作 、我是否有某种机制来生成1.8V 电压而 不是依赖 LDO、我是否可以生成板载1.8V 电压来为1.8V VIO 供电。
如果是、如何执行。 应采用什么定序?