This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:适用于 AM5718的 TPS6590379

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765403/tps659037-tps6590379-for-am5718

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718TPS65916

您好!

我计划将 TPS6590379用于 AM5718 (主要由于 VBUS 检测机制可用、我无法找到与 TPS65916相同的功能)。

在 TPS6590379的用户指南/设计指南中、它期望在5V 而不是3.3V 的电压下运行。 与 TPS65916中的 LDO 一样、仅在5V 电压下工作时、是否可以在3.3V 电压下工作? 我想设计中的 TPS6590378遵循3.3V 和5V 拓扑。

我有许多组件(以太网)可在 1、8V 电压下工作 、我是否有某种机制来生成1.8V 电压而 不是依赖 LDO、我是否可以生成板载1.8V 电压来为1.8V VIO 供电。

如果是、如何执行。 应采用什么定序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS6590379可在以下几种情况下与3.3V 搭配使用:

    1.3.3V LDO 需要5V 输入

    2. SMPS9将无法调节3.3V 电压,因此需要使用用户指南中所示的外部开关为 VDDSHV5和其它3.3V 电压轨供电。

    TPS6590378没有任何 SMPS 电源轨设置为3.3V、因此它不会因输入为3.3V 而调节 SMPS 电源轨。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何为 SoC 生成具有定序功能的1.8V 电压轨的任何建议。 我想 避免在 PMIC 中使用 LDO 为 VIO (MIIS)生成1v8电源轨、并为板级 以太网 PHY 和其他组件供电...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    如果您不想使用 PMIC LDO2、可以使用外部 LDO/降压来提供1.8V 电压。 您可以使用 LDO 启用外部器件来处理定序。 此外、如果您不想使用 LDO2、LDO3或 LDO4也可用于为 VIO 供电。

    谢谢、

    纳斯塔莎