This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:VSTOR 和 VBAT_SEC 之间 PFET 的最大电流是多少

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765259/bq25505-what-s-the-maximum-current-of-the-pfet-between-vstor-and-vbat_sec

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: TPS61200

大家好、

我尝试使用 BQ25505作为太阳能电池锂离子电池的充电器、但 BQ25505 ICHG 仅为230mA。 因此、我将考虑使用另一个与 BQ25505并联的升压转换器。 如果我用 VSTOR 引脚连接升压转换器的输出、然后通过内部 PFET 为电池充电、情况会怎样。 在数据表中、VBAT_SEC 和 VSTOR 之间切换的导通电阻为0.95 Ω(典型值)。 它能否处理75mA 特性电流?

此 PFET 的估计功耗为0.075*0.075*0.95=5.4mW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack、

    我们没有为 PFET 指定最大电流、因为其 Rdson 太高、我们认为由于压降、其电流变为0.5A 以上是不切实际的。 您可以通过连接到 VBAT 引脚来连接另一个升压转换器、甚至两个 BQ25505并联。 PFET 仅用于提供过放电保护。 升压转换器的输出、尤其是在非同步情况下、不允许反向电流(即电池放电电流)。 如果您使用另一个由太阳能电池板供电的升压转换器、您将如何防止升压转换器使电池板崩溃? 它是否还具有 MPP 电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的。 即使两个 BQ25505也无法提供足够的电流、这也是我希望使用另一个具有高侧 PMOS FET 的同步升压转换器的原因。 由于我想使用 BQ25505的过放电保护功能、因此我将升压转换器的输出连接到 VSTOR 引脚、而不是 VBAT 引脚。
    添加额外的 MPP 电路、就像为 TPS61200提供太阳能电池"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    另一个问题是、在数据表的第6.5部分中、VIN (CS)=600mV (典型值)、700mV (最大值)。 但在第7.4.2部分中、冷 启动电路最初会将 VIN_DC 钳位到 VIN (CS)= 330mV (典型值)。  

    我正在使用单节太阳能通道。 存在单节电池冷启动电压不能超过700mV 的问题。 如果冷启动电路将 Vin 钳位到330mV、为什么需要600mV 的值?  

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack、

    TI 最近发布了一个 PCN、将330mV 值提高到600mV。 330mV 需要更改为600mV。