Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 主题中讨论的其他器件: TPS61200
大家好、
我尝试使用 BQ25505作为太阳能电池锂离子电池的充电器、但 BQ25505 ICHG 仅为230mA。 因此、我将考虑使用另一个与 BQ25505并联的升压转换器。 如果我用 VSTOR 引脚连接升压转换器的输出、然后通过内部 PFET 为电池充电、情况会怎样。 在数据表中、VBAT_SEC 和 VSTOR 之间切换的导通电阻为0.95 Ω(典型值)。 它能否处理75mA 特性电流?
此 PFET 的估计功耗为0.075*0.075*0.95=5.4mW。