This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在不使用热敏电阻的情况下设计铅酸电池

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764761/bq24650-designing-for-lead-acid-battery-without-using-a-thermistor

器件型号:BQ24650

我使用 BQ24650设计铅酸电池的充电控制器。 由于这里的环境(大气)温度约为25至30摄氏度、我们希望 在不使用  slva437a 中提到的热敏电阻的情况下使用 IC。

1) 1)我们需要对 EVM 进行哪些更改  

2) 2)由于温度在25度左右略微变化、是否可以在不使用热敏电阻的情况下使用?

3) 3)我们能否在 Rp-t 范围内提供对应于25摄氏度(来自热敏电阻数据表)的恒定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prebin、

    感谢您阅读我的应用手册!

    关于3、如果您不需要改变 CV 点的热敏电阻、则可以将 Rp-t 留出来

    关于2、如果您还不需要外部热敏电阻来监测电池温度、请将 R9更改为30.1k、以匹配 R12、并且不要安装 JP1。

    关于1、从应用手册中、我仍然建议添加 Q3、R22和 R24、以便在终止后将 CV 电压更改为浮动电压。 EVM 上没有这些组件的占用空间、因此您需要进行一些工作来使它们适合。 R10+R13需要与 AppNote 电阻器 R23+R13相加。 EVM R15需要更改为应用手册 R15值。 R6需要更改所需的最大充电电流值。 R17和 R19还需要更改太阳能电池板的 MPP。

    您可能还需要阅读 www.ti.com/.../slva829.pdf。 当从太阳能电池板供电时、这会在弱光条件下导致充电器的高泄漏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的重播。

    关于答案2、在 slva437a 中、如果我们不想使用 热敏电阻、则提到 R9为5.23K、R12为7.5K。 请指导我使用哪些值作为 R9和 R12。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我先前输入错误。 AppNote 中关于 R12大小调整为7.5k Ω 的说明是正确的。 您需要调整电阻器的大小、以便 V (TS)在 VHTF 和 VLTF 之间保持一半的电压(按 d/s 第7页)。