Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 我使用 BQ24650设计铅酸电池的充电控制器。 由于这里的环境(大气)温度约为25至30摄氏度、我们希望 在不使用 slva437a 中提到的热敏电阻的情况下使用 IC。
1) 1)我们需要对 EVM 进行哪些更改
2) 2)由于温度在25度左右略微变化、是否可以在不使用热敏电阻的情况下使用?
3) 3)我们能否在 Rp-t 范围内提供对应于25摄氏度(来自热敏电阻数据表)的恒定电压?