This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:开关时 TPS1H100的发热因子

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765350/tps1h100-q1-tps1h100-heat-up-factor-upon-switching

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

我正在与客户合作对 TPS1H100-Q1的终端设备进行持续评估、并注意到该器件在过流保护和短路保护过程中产生了高热量。   对于该器件、我们 注意到自动重试周期大于200Hz、如果该频率是 高散热系数。 请注意、我们还评估了 TPS1H200、但没有看到这种情况。 请提供建议。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自动重试周期取决于器件内部在过流和温度迟滞期间的功率损耗、典型值为10C。   热关断期间无法控制开关。 开/关时间仅取决于 TSD 和 TDS、rst 之间的温升和下降时间。   在过流和热 关断期间、200Hz 自动重试周期是正常现象。

    可通过配置延迟引脚在过流期间控制 TPS1H200-Q1。 请查看数据表中的表1。 TPS1H200-Q1只是一个版本、具有用于故障报告的开漏故障引脚。 TPS1H100-Q1有2个版本 A 和 B。版本 B 有一个模拟输出 CS 引脚、持续监控负载电流。   

    TPS1H200-Q1典型导通电阻为200m Ω、TPS1H100-Q1典型导通电阻为100m Ω。

      如果存在过流期间200Hz 周期的问题、则可以替换 TPS1H100-Q1 TPS1H200-Q1。  TPS1H200-Q1不具有持续电流监控功能、并且具有更高的导通电阻。

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我是测试 TPS1H100-Q1的人员、发现 该器件在过流保护或短路保护期间处于极高的高温(SHLD >100C)(环境温度~25C)。 我认为在这些保护模式下、热关断不会启动、从而导致器件温度 大幅升高。 我不关心200Hz 的自动重试、但热量是主要问题。  

    对于 TPS1H200-Q1、我选择自动重试配置、但由于自动重试频率为1Hz、因此器件根本不会感到任何热。

    我是否可以知道 TI 为何在保护模式下设计如此高的重试频率?

    BTW、thx、了解有关此加热问题的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS1H100-Q1符合 AECQ100-12标准、热关断功能可将温度保持在175C 以下。 在过流情况  下、该器件通过 CS (版本 B)或 ST (版本 A)提供输出信号。 该信号可用于关断 FET。

    此致