This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:保护 TPS563210A 的输入免受嘈杂外部系统的影响

Guru**** 2383850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765019/tps563210a-protecting-the-input-of-a-tps563210a-from-a-noisy-external-system

器件型号:TPS563210A

我使用 TPS563210DDFR 为嵌入式系统创建5V 电源轨、原理图如下:

输入为12V、来自外部现成的电源模块。  

我使用相同的12V 电压为外部视频板供电、但是、每当我连接视频板时、它会暂时关闭5V 稳压器、然后我的系统重新启动。 我无法控制该视频板的设计、因此我无法执行任何操作。 我能做的最好的事情是尝试保护系统在连接视频板时不会重新启动。  

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图没有问题、 如果负载超过最大输出电流、请检查外部现成的电源模块。

    您可以分享一下布局吗? 让我们来回顾一下。   

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是顶部(红色)

    这是底部(蓝色):

    顶层和底层都有 GND 覆铜、上面的屏幕截图中未显示、我将其关闭、以便您可以更好地看到布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    布局不好、功率级布线过薄、IC 下方的布线很容易受到 SW 噪声的干扰。
    请参阅用户指南以设计布局。
    www.ti.com/.../slvuay4.pdf


    肖恩