请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563210A 我使用 TPS563210DDFR 为嵌入式系统创建5V 电源轨、原理图如下:
输入为12V、来自外部现成的电源模块。
我使用相同的12V 电压为外部视频板供电、但是、每当我连接视频板时、它会暂时关闭5V 稳压器、然后我的系统重新启动。 我无法控制该视频板的设计、因此我无法执行任何操作。 我能做的最好的事情是尝试保护系统在连接视频板时不会重新启动。
有什么建议吗?