Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 您好!
我使用2个 TPS54260从12 - 24V 电源输入生成3.3V 和6V 电源轨。 当器件冷却时、输出电压开始下降、直至突然下降到较低的电压。 3.3V 的输出大约为700mV。
是否有任何可能导致此行为的原因或是否存在与温度相关的已知问题?
此致、
Koen