This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260:低温

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762737/tps54260-tps54260-cold-temperature

器件型号:TPS54260

您好!

我使用2个 TPS54260从12 - 24V 电源输入生成3.3V 和6V 电源轨。 当器件冷却时、输出电压开始下降、直至突然下降到较低的电压。 3.3V 的输出大约为700mV。  

是否有任何可能导致此行为的原因或是否存在与温度相关的已知问题?

此致、

Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Koen、

    感谢您在上面的解释。 6V 电源轨在冷却期间是否保持稳定?

    您能否共享此设计的原理图和布局?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以 pdf 格式添加了一个包含开关的部分架构、我还添加了 PCB 的光绘文件。

    我还将组件更改为使用 WebBench 计算的值(WBDesign24&WBDesign22 )。 这会得出类似的结果。

    此致、

    Koen

    e2e.ti.com/.../WBDesign.zipe2e.ti.com/.../spectrometer_5F00_main.01_5F00_pcb.zipe2e.ti.com/.../1754.power_5F00_schema.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koen:

    感谢您分享此信息。

    您能否尝试更改组件以匹配数据表:

    L=10uH
    C43 = 4700pF
    C51 = DNP
    R33 = 20k

    此外、这是在多个电路板上发生的、还是仅在一个电路板上进行了测试?

    此外、当输出电压开始下降时、您是否能够共享 Vout 和 SW 的波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koen:

    我想在这个主题上跟你跟进。 您能否回答几个后续问题?

    您能否尝试更改组件以匹配数据表:

    L=10uH
    C43 = 4700pF
    C51 = DNP
    R33 = 20k

    此外、这是在多个电路板上发生的、还是仅在一个电路板上进行了测试?

    此外、当输出电压开始下降时、您是否能够共享 Vout 和 SW 的波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    它对 PCB 进行了重新测试、其中 IC 覆盖了一些硅树脂、然后不再发生。  

    我想我们看到这里的引脚之间的一些水分的影响。

    Koen