This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:关于相位补偿

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763754/tps55340-about-phase-compensation

器件型号:TPS55340
根据"TPS 55340"规格中所述的极点频率和零点频率的计算公式、
我使用规格中电路示例的参数进行了计算、但结果不匹配。
请告诉我如何计算。
Paul 频率计算公式
<用于计算的每个参数>
ROUT:VOUT / Iout
          Vout = 24 [V]
          Iout = 0.8 [A]
COUT:10.2*10^-6 [F]
<使用上述参数的计算结果>
Fout = 1040 [Hz]  ←计算结果不应为980kHz
零点频率计算公式
<用于计算的每个参数>
ROUT:与上述相同
L : 10×10^-6 [H]
输入电压:5[V]
输出电压:24[V]
<使用上述参数的计算结果>
fRHPZ = 20.7[kHz]   ←计算结果不应为22.1kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能帮您再次分享图片吗? 我无法打开它们。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    再次共享图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是一 个旧的数据表。 我认为原始数据表编写器出现了拼写错误。 在我的计算中、 输出极点为1040Hz、右半平面零点约 为119kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    计算结果匹配。
    是否可以获得最新的数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们需要大约1个月才能更新数据表。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们必须在2月8日前完成设计。
    请告诉我以下计算公式中使用的每个参数的值以及计算结果。
    这将解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6332.TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC.xlsDear先生,

    如果您想计算稳定性、我建议您使用 TPS55340计算工具。 请检查随附的表格。 或者、如果您能告诉我 Vin、Vo、IO、我可以帮助您计算它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您介绍该工具。

    请计算 R3、C4、C5、因为我们将告诉您设计条件。

    VIN=12V

    Vo = 24V

    IO=1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请检查随附的表格。

    Rcomp=1.21k Ω;

    Ccomp = 100nF;

    CP=330pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的计算。
    随附表单在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    请查看随附的 form.e2e.ti.com/.../7024.TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC.xls