Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 根据"TPS 55340"规格中所述的极点频率和零点频率的计算公式、
我使用规格中电路示例的参数进行了计算、但结果不匹配。
我使用规格中电路示例的参数进行了计算、但结果不匹配。
请告诉我如何计算。
Paul 频率计算公式
<用于计算的每个参数>
ROUT:VOUT / Iout
Vout = 24 [V]
Iout = 0.8 [A]
COUT:10.2*10^-6 [F]
<使用上述参数的计算结果>
Fout = 1040 [Hz] ←计算结果不应为980kHz
零点频率计算公式
<用于计算的每个参数>
ROUT:与上述相同
L : 10×10^-6 [H]
输入电压:5[V]
输出电压:24[V]
<使用上述参数的计算结果>
fRHPZ = 20.7[kHz] ←计算结果不应为22.1kHz