Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55165-Q1 您好!
我的要求是8V 至18V 输入@ 12V、0.8A、因此我选择了 TPS55165-Q1并遵循布局规则进行放置、因为我在2层中的 PCB 尺寸限制为 L=100mm * W=25.4mm (所有组件都位于顶部) 现在、我无法为8V 输入获得12V 电压、因此升压级不会发生、但对于15V 以上的输入电压、我能够获得12V 电压、因为我在阅读一些主题时看到、他们说这可能是布局问题、因此任何建议都将不胜感激。
1.原理图。
2.顶层有覆层。
3.有 覆层的爬虫程序层。
4. 顶层的放置。