Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61235P 您好,
我只能在发生保护之前获得1.2A 输出电流、之后、输出只能具有大约2.2V 的输出电压。 当我触摸芯片时、温度不高。 我可以确保输入电压始终为3.3V。 因此、保护看起来像是过流保护、但是芯片的数据表中的输出电流为3.5A。 这是下面的原理图。 您能给我一些关于这个问题的建议吗?