This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:CC 连接到 GND?时、为什么 TPS61235P 在仅1.2A 输出电流下停止工作

Guru**** 2518570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764569/tps61235p-why-does-the-tps61235p-stop-work-at-about-only-1-2a-output-current-with-the-cc-connected-to-gnd

器件型号:TPS61235P

您好,

我只能在发生保护之前获得1.2A 输出电流、之后、输出只能具有大约2.2V 的输出电压。 当我触摸芯片时、温度不高。 我可以确保输入电压始终为3.3V。 因此、保护看起来像是过流保护、但是芯片的数据表中的输出电流为3.5A。 这是下面的原理图。 您能给我一些关于这个问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您选择 TPS61235p。 您能否提供布局和电感器器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack,

    随附的文件是 Altium Designer,的 PCB 文件、我还给出了 TPS61235P 芯片所放置的 PCB 底层图片。 电感器 为 spm6530p。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../PSM.PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此主题、因为我们的应用工程师已经通过电子邮件回复了您。 谢谢。