This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:内部温度传感器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764515/bq27742-g1-internal-temperature-sensor

器件型号:BQ27742-G1

当芯片与锂离子电池接触时、bq27742的内部温度传感器是否可用于感测电池温度?  是否可以通过 I2C 接口读取它?  它是否有助于保护电池?

如果是、能否使用 TS 输入和热敏电阻来感测器件中的不同点、例如 CAN 电机外壳?  如何才能以优雅的方式做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    您只能使用一个或另一个、即内部温度感应或热敏电阻。 您不能同时使用这两者。 温度传感器相当精确、具体取决于 IC 与电池的距离

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你能抽出时间并提供帮助。