请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 当芯片与锂离子电池接触时、bq27742的内部温度传感器是否可用于感测电池温度? 是否可以通过 I2C 接口读取它? 它是否有助于保护电池?
如果是、能否使用 TS 输入和热敏电阻来感测器件中的不同点、例如 CAN 电机外壳? 如何才能以优雅的方式做到这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当芯片与锂离子电池接触时、bq27742的内部温度传感器是否可用于感测电池温度? 是否可以通过 I2C 接口读取它? 它是否有助于保护电池?
如果是、能否使用 TS 输入和热敏电阻来感测器件中的不同点、例如 CAN 电机外壳? 如何才能以优雅的方式做到这一点?