This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:剩余电量、插入充电器后 RSOC 会下降

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761828/bq40z60-remaining-capacity-and-rsoc-drop-when-charger-is-inserted

器件型号:BQ40Z60

我使用的是 BQ40Z60、其 NCR18650B 电池采用4S2P 配置。  

当电池组已充满电并保持自放电大约一天后、在插入充电器后、RSOC 从100%下降到99%(剩余电量也下降)。 移除充电器后、RSOC 会跳回100%(剩余容量也会跳转)。

我已附上充电器插入和移除以及数据存储器配置的日志文件。 是否未正确配置 IT 监测、或者可以采取哪些措施来避免这种跌落/跳转?

e2e.ti.com/.../BQ40Z60_5F00_1_5F00_10_5F00_2019.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、如果您没有启用平滑处理、则可能会发生跳转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Settings (设置)-> Configuration (配置)-> IT Gauging Configuration (IT 电量监测配置)中的[Smooth](平滑)位已设置(0xD5FE)。

    是否还有其他位需要置位或清零以避免跳转?
    请检查附加到初始帖子的.gg.csv 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Settings (设置)-> Configuration (配置)-> IT Gauging Configuration (IT 电量监测配置)中的[Smooth](平滑)位已设置(0xD5FE)。

    是否还有其他位需要置位或清零以避免跳转?
    请检查附加到初始帖子的.gg.csv 文件。

    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的配置看起来不错。 实际上还有更多信息。 平滑处理具有100%和0%的锚点。 因此、通过平滑算法、允许跳转到0%和100%。 其次、如果您设置默认的 CSYNC、一旦您达到主充电终止、您的 RM=FCC、因此您还将得到一个100%的 RSOC 跳转。