Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 我使用的是 BQ40Z60、其 NCR18650B 电池采用4S2P 配置。
当电池组已充满电并保持自放电大约一天后、在插入充电器后、RSOC 从100%下降到99%(剩余电量也下降)。 移除充电器后、RSOC 会跳回100%(剩余容量也会跳转)。
我已附上充电器插入和移除以及数据存储器配置的日志文件。 是否未正确配置 IT 监测、或者可以采取哪些措施来避免这种跌落/跳转?