Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 您好!
我正在研究如何使用 BQ34110来监控240V 电池组模块。 如果我们仅关注电池组的服务终止(而不是关注满电量或剩余电量)、是否有任何真正的理由在 GP 周期中测试电池以获取 CEDV 参数?
此外、我仍不确定 BQ34110 EVM 的用途。 我知道它有助于获取 CEDV 参数和访问数据存储器、但如果我们通过 I2C 以另一种方式进行通信、我们是否可以不使用它? 该 EVM 还有哪些其他用途?
提前感谢您的帮助。
Colin