This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:GPC 和 EVM 的用途是什么?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764102/bq34110-what-use-is-the-gpc-and-evm

器件型号:BQ34110

您好!

我正在研究如何使用 BQ34110来监控240V 电池组模块。 如果我们仅关注电池组的服务终止(而不是关注满电量或剩余电量)、是否有任何真正的理由在 GP 周期中测试电池以获取 CEDV 参数?  

此外、我仍不确定 BQ34110 EVM 的用途。 我知道它有助于获取 CEDV 参数和访问数据存储器、但如果我们通过 I2C 以另一种方式进行通信、我们是否可以不使用它? 该 EVM 还有哪些其他用途?

提前感谢您的帮助。

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该 EVM 主要用于测试监测计功能。 GPC 是一种获取 CEDV 参数以便与监测计配合使用的工具。 您仍然需要 EOS 的 CEDV 参数、因为在 INIT 上、它使用了这些参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 根据我的理解、EOS 和监测功能是独立的、不会相互作用、EOS 计算仅基于充电/放电学习阶段和 Rcell 计算。 那么 EOS 为什么需要使用 CEDV 参数进行初始化? CEDV 参数是否用于满电量和剩余电量计算、而不是 Rcell 计算?

    此外、如果我们要执行放电周期来获取 CEDV 参数的黄金映像、是否建议获取多个电池组的参数然后对数据求平均值、或者是否足以使用单个电池组的参数? 我们在电池模块中使用17 x 12V 电池。  



    谢谢、
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的所有电池组都来自同一制造商且属于同一类型、则从1个电池组获取 CEDV 参数就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、您对 EOS 正确无误。 它不需要 CEDV 计算。