请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 我使用 了数据表第21页中详细设计流程的零件值。
模式下、ISET2和 CE 为高电平、输入端具有6伏5A 电源。
数据表中的纹波电阻值应获得1A 的充电电流。 但实际上、当我插入具有4.03V ISET1和 ISET2 LED 的电池时、这些 LED 亮起、表示预充电状态。
同样根据该纹波、预充电电流为100mA、但在我的情况下、充电电流为500mA。
我真的不知道发生了什么。
请帮帮我:)