This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:永不结束预充电和低充电电流

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762012/bq24070-never-end-precharge-and-low-charge-current

器件型号:BQ24070

我使用 了数据表第21页中详细设计流程的零件值。  

模式下、ISET2和 CE 为高电平、输入端具有6伏5A 电源。

数据表中的纹波电阻值应获得1A 的充电电流。 但实际上、当我插入具有4.03V ISET1和 ISET2 LED 的电池时、这些 LED 亮起、表示预充电状态。

同样根据该纹波、预充电电流为100mA、但在我的情况下、充电电流为500mA。

我真的不知道发生了什么。

请帮帮我:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    您能不能发布您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    您能否测量模式和 ISET2上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电压为4.4 (我使用 Vout 上拉这些引脚)

    意思是,当我更详细地测试电路时,我用示波器发现 Stat1和2在频率为60Hz 的情况下振荡。
    我更改了20K 时的 Rdppm、振荡被标出。 充电电流也增加了。 芯片就会死。

    我已经焊接了一个新的引线、我测试了每个引线、没有短路。 我为电路加电、最终以1A 的电流为电池充电、Stat LED 显示正确的状态。 但在大约一分钟后、电流增加至1.5A (输出端无负载)。
    我关断电路并发现 Vref 引脚上现在存在对地短路。 如果我加热芯片、那么短路会在很短的时间内消失。

    我不知道会导致这种情况的原因、第一次上电之前没有短路。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    VDDPM 电压应介于3和4.3V 之间。 将 RDPPM 设置为37.5k、使其接近最大 DPPM 电压、20K 将 DPPM 电压设置为2.3V。 请将 RDPPM 设置为30K 欧姆、并检查这是否可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raheem、

    使用30K 欧姆的 RDPPM 电阻器可以解决我的问题。

    非常感谢!!!

    您能不能解释为什么设置过高或过低的 RDPPM 值会破坏芯片。 我想我错过了有关 DPPM 特性的数据表中的内容。 尽管它只会降低充电电流,以便在负载情况下允许更高的输出电流。

    再次感谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    该器件的输出稳压至4.4V。 将 DPPM 电压设置为高于4.4V 将会降低充电电流、因为器件始终处于 DPPM 模式。 此外、您还将在数据表中规定的参数之外操作器件。