Other Parts Discussed in Thread: BQ24071, BQ25703A, TPS63070, BQ24170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24071 主题中讨论的其他器件: BQ25703A、 BQ25703、 TPS63070、 BQ24170
我们正在研究如何将 BQ24071与3.7Vdc 电池配合使用、我有几个问题: http://www.tenergy.com/Tenergy-Lithium-Ion-Polymer-3-7V-3000mAh-6050100-UL-Approved-Rechargeable-Battery
1) 1) BQ24071中是否有升压稳压器可为我们提供6V 直流输出?
2) 2)如果3.7Vdc 电池的标准再充电电流为500mA、再充电时间为3小时、如果我们将再充电电流设置为250mA、那么再充电时间是否会翻倍至6小时?
3)是基于电池电压或输出电压的 R_DPPM、请参阅公式:
R_DPPM = 4.025V /(100E-6A * 1.150)= 35k Ω(我们可以在此处使用标准34.8k Ω 电阻器)