This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24071:BQ24071配置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24071, BQ25703A, TPS63070, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762393/bq24071-bq24071-configuration

器件型号:BQ24071
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ25703TPS63070BQ24170

我们正在研究如何将 BQ24071与3.7Vdc 电池配合使用、我有几个问题: http://www.tenergy.com/Tenergy-Lithium-Ion-Polymer-3-7V-3000mAh-6050100-UL-Approved-Rechargeable-Battery

1) 1) BQ24071中是否有升压稳压器可为我们提供6V 直流输出?

2) 2)如果3.7Vdc 电池的标准再充电电流为500mA、再充电时间为3小时、如果我们将再充电电流设置为250mA、那么再充电时间是否会翻倍至6小时?

3)是基于电池电压或输出电压的 R_DPPM、请参阅公式:

R_DPPM = 4.025V /(100E-6A * 1.150)= 35k Ω(我们可以在此处使用标准34.8k Ω 电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Duane、

    请参阅数据表、BQ24071无升压。
    2.关系不是线性的。 您可以对小 C 速率充电进行此类估算。 您的再充电定义是什么? 如果电池需要一个完整的充电周期、对于这个3000mAh 电池、500mA 3小时无法完成、因为500mA x 3小时= 1500mAh。 即使整个充电处于 CC 模式、也无法在3小时内为电池充电。
    请参阅数据表8.3.1.1.3动态电源路径管理(DPPM)。 Y.。如果 OUT 引脚上的电压由于输入电流受限而降至预设值 V (DPPM)×SF、则电池充电电流会降低、直到输出电压停止下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您提供相关信息。 由于 BQ24071不是升压器件、我们需要至少5V 的输出电压、因此我们将电池更改为7.4v 电池组。 以下是具有 PCB 的 Tenergy 7.4V 5200mAh 并排锂离子电池组的规格:

    规格:
    项目值
    容量为5200 mAh
    标称电压7.4V
    完全充电电压8.4V
    放电截止电压6.0V
    最大充电电压4.20±0.05V/节
    内部阻抗≤70 mΩ
    标准充电电流0.2C (1.04A)
    快速充电电流1C (5.2A)
    标准放电电流0.2C (1.04A)
    最大放电电流1C (5.2A)
    最大脉冲放电电流2C (10.4(a))
    重量6.7±0.7盎司(190±2克)
    尺寸:2.83英寸 x 2.76英寸 x 0.79英寸(72 x 70 x 20毫米)
    工作充电温度32至113°F (0至45°C)
    工作放电温度-4至140°F (-20至60°C)
    1个月存储温度23至95°F (-5至35°C)
    6个月存储温度32至95°F (0至35°C)
    MPN31005.

    那么、以下是我拥有的偏置电阻器的计算结果、请告诉我是否正确:

    R_set 的值(原理图上的 R_205)
    识别的电池可支持1A 的充电电流
    RSET = V (SET) x K (SET)/IO (BAT)= 2.5V x 425 / 1 A= 1.06k Ω;对于 R205、我们可以使用1k Ω 的现成电阻器

    R_TMR 的值(原理图上的 R_207)
    由于集成的电池监控器电路、电池未识别完全放电时间、因此我将其设置为数据表中的值
    RTMR = t (CHG)/K (TMR)提供6小时 x 60分钟/小时 x 60秒/分钟/ 0.360 Ω= 60 kΩ;对于 R207、我们可以使用60kohm 的现成电阻器

    R_DPPM = V_DPPM-REG /(I_DPPM * SF)
    I_DPPM = 100E-6A (来自数据表)
    RDPPM = V (DPPM-REG)/(I (DPPM) x SF)= 4.26V /(100 μA x 1.15)= 37.044k Ω(我们可以在此处使用标准37k Ω 电阻器)

    感谢您的帮助!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的规格、我建议您使用降压/升压充电器、因为您将电池更改为2节电池。 BQ24071是一款单节电池线性充电器、不适用于此应用。 请查看 BQ25703A、这是一款具有系统功率监控器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我们正在寻找一个简单的电池充电电路、我们没有任何监控处理器、BQ25703A 是否需要 I2C 提供的任何控制功能来进行设置或运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BQ25703确实需要 I2C。 您是否计划在仅使用 BAT 电源时在充电器之后使用降压/升压来保持5V 输出、或者您是否更喜欢集成解决方案? 充电器的输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们想要一种简单的集成解决方案、它允许我们使用锂离子电池(未指定电压)和电池充电电路、电池是壁装直流输入的备用电池。 我们没有任何输入设计规格、仅提供所需的输出。

    我们的最终目标是实现一个简单的设计、提供+5Vdc 输出@ 1.5A 和3.3VDC 输出@ 500mA。

    如果您的解决方案能够为这些输出提供电池、我们将不胜感激。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否建议使用具有6Vdc 输出的 BQ24071电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:
    我建议您使用 BQ24170电池充电器以及 TPS63070等降压/升压转换器、以便在电池电压低于6V 时将输出保持在6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢