Other Parts Discussed in Thread: UCC28634, UCC28633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28634 主题中讨论的其他器件: UCC28633
UCC28634的工作区域分为五个区域、其中、采样电阻两端的开关频率和电压 VCS 也具有相互限制性关系。随着负载的增加、与电流板和变压器的关系会有所增加、 很明显、UCC28634从第一个工作区移动到第四个工作区、但第五个工作区时钟没有到达。我们的应用非常需要第五个工作区的双电源属性、因为我们具有大量的瞬时功率、但我们的工作时间不是很长。
我们参考官方的"使用 UCC28633的160W 初级侧稳定器反激式参考设计"、仅调整变压器和采样电阻以及 VSENSE 上的局部电压电阻。当功率足够大时、 芯片可;CCM 模式;变压器的匝数为主36辅助4次级9