This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:UCC28634从未进入双电源区域

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634, UCC28633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763117/ucc28634-ucc28634-never-got-into-the-double-power-zone

器件型号:UCC28634
主题中讨论的其他器件: UCC28633

UCC28634的工作区域分为五个区域、其中、采样电阻两端的开关频率和电压 VCS 也具有相互限制性关系。随着负载的增加、与电流板和变压器的关系会有所增加、 很明显、UCC28634从第一个工作区移动到第四个工作区、但第五个工作区时钟没有到达。我们的应用非常需要第五个工作区的双电源属性、因为我们具有大量的瞬时功率、但我们的工作时间不是很长。

我们参考官方的"使用 UCC28633的160W 初级侧稳定器反激式参考设计"、仅调整变压器和采样电阻以及 VSENSE 上的局部电压电阻。当功率足够大时、 芯片可;CCM 模式;变压器的匝数为主36辅助4次级9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 只能将 P4到 P5的功率加倍。 因此、您的设计需要设置在 P4时需要加倍的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能?修改吗?我使用的是160W 参考设计思考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供160W 参考设计的详细信息、变压器初级电感和漏电感、原理图、如果是 TI 设计、请提供参考设计器件型号。

    此外、您能否通过测试来确定当前设计中 P4的功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P4的功率为300W、有望使 P5的功率加倍、达到600W。 现在最大开关频率为60kHz、因此无法输入 P4和 P5之间的区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计中的变压器初级磁化电感是多少?

    请在输出功率为300W 时提供 CS 引脚波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有来自您的更多信息、我假设这已解决。 如果您需要其他支持、请打开一个新主题。 我要关闭此主题。