Other Parts Discussed in Thread: CSD83325L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CSD83325L您好!
在选择适合测量电池容量的器件时需要帮助。
系统的平均理想电流约为800uA、当系统处于唤醒状态时、电流约为500mA、持续约30秒。 当 机电部件在系统中运行时、电流最高可达3A、持续时间最长为1秒。
使用的电池 是锂离子18650节并联电池、总容量为9Ah。 电池组是可拆卸的、具有保护和充电器电路。
我们正在寻找电池组外和电池组内 的电量监测系统。