This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电量监测计选择

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD83325L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764215/fuel-gauge-selection

主题中讨论的其他器件:CSD83325L

您好!

在选择适合测量电池容量的器件时需要帮助。

系统的平均理想电流约为800uA、当系统处于唤醒状态时、电流约为500mA、持续约30秒。 当 机电部件在系统中运行时、电流最高可达3A、持续时间最长为1秒。

使用的电池 是锂离子18650节并联电池、总容量为9Ah。 电池组是可拆卸的、具有保护和充电器电路。

我们正在寻找电池组外和电池组内 的电量监测系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是1个电池组还是2个以上的电池组?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定。 我认为它是1S。

    我们有3个并联的电池。 每个电容器的容量为3000mAh、 充满电时的电压为4.2V。

    我们有 用于 电池保护的 BQ29700DSET 和 CSD83325L。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您的平均负载不是很重、bq27621也许是一个不错的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全不熟悉电量监测计。

    哪一个更准确的电池组侧或系统侧?

    监测计 启动并运行需要付出多大的努力?  

    在 TRM 中、我看到了获取参数所需的大量校准。

    是否有一个指南显示了与指定的系统类似的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池组侧电量监测计的精度通常稍高。 但不是很多。 您需要匹配您的电池 ID、该过程与她所说的过程类似、但对于1s 器件则不完全相同。
    www.ti.com/.../slua777.pdf