Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60EVM-578 主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
您好!
我在灵感来自 bq40z60EVM-578 评估板的电路板上使用 bq40z60。 我正在为2500mAh 锂聚合物电池组充电。 我测试了将近50块电路板、校准后、很多电路板都显示了充电电流方面的不准确之处。 我应该得到1980mA、根据数据表、每块电流介于1881mA 和2079mA 之间的电路板的精度为+/-5%。 但是、对于其中的一些、我的充电电流高达2200mA 或低至1600mA。 您知道这背后的原因是什么吗?
谢谢你。
Marie