This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:充电电流不精确

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764705/bq40z60evm-578-charging-current-inaccuracy

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

您好!

我在灵感来自 bq40z60EVM-578 评估板的电路板上使用 bq40z60。 我正在为2500mAh 锂聚合物电池组充电。 我测试了将近50块电路板、校准后、很多电路板都显示了充电电流方面的不准确之处。 我应该得到1980mA、根据数据表、每块电流介于1881mA 和2079mA 之间的电路板的精度为+/-5%。 但是、对于其中的一些、我的充电电流高达2200mA 或低至1600mA。 您知道这背后的原因是什么吗?  

谢谢你。

Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否测量了仪表的电流? 可能在某个地方存在泄漏。 您的电路板都是 TI EVM 吗? 如果没有、我会检查充电器设置以查看它是否限制电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据充电器设置、您是指低/高/标准/建议温度充电中的电流值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实际上是我从中获得1980mA 值的地方(HT 和 MV SET 以及高温充电电流 Med = 1980mA)。 我不使用任何评估板、但使用 EVM 设计的评估板存在一些微小差异。 一些电路板在充电电流方面具有非常精确的结果、而有些电路板根本没有。 除了低/高/标准/建议温度充电中的电流值、是否有任何其他参数可以限制充电电流?

    此致、

    Marie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、如果您的监测计处于正常状态、则这些是限制电流的唯一参数。 但是、如果您有保护故障或 PF、则会关闭 FET、这将影响您的电流。