This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:电池 PCM 电路混淆。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ294522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762350/bq20z655-r1-battery-pcm-circuit-is-confused

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQ294522

我在我们的其中一款产品中使用电池、该产品采用 BQ20Z655-R1、并在其电池充电管理和保护电路中使用 BQ294522。

当产品空闲时、我们每7秒使用一个200us 脉冲以3A (等效工作电流)的电流为电池负载、读取 VBAT 电压、将其锁存到 LED 指示灯电路、并保持到下一个周期。 LED 指示灯是一个电流非常低的双色 LED (显示3个区域:“全”、“半”和“近空”),消耗~ 500uA。 只要系统空闲、即货架期、这是一种全天候运行。

我们发现、经过几个月的货架期后、某些装置显示电池电压过低;尽管电池报告通过其 SM 总线充满电。 在这种情况下、电池不会获取充电电流、但如果我将其从产品中取出~1小时并将其放回原位、则电压将恢复到"满"区域、并且它也会获取充电电流。

看起来像是一种东西-电压监控器脉冲或长时间的恒定 LED 电流将电池置于此模式、在这种模式下、电池会认为已充满电、并且还会显示高 ISR -从而导致电压降。 是否有人遇到过类似的问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件不适用于此类用途。 在关断状态下、您的电流消耗非常高。 如果监测计处于打开状态且处于睡眠模式、它将每5小时读取一次 OCV 读数、并相应地调整容量。 根据 dV/dt 条件、获取 OCV 的间隔也可能更短。 我怀疑、一旦您的电池充满电、CHG FET 会关闭。 它将保持此状态、直到在其余期间之后再次成功读取 OCV。 获取此读数后、可以看到 FCC 可以根据 OCV 进行调节、CHG FET 会再次关闭以允许充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的回答。 我想澄清一下你所指的是哪一个电流消耗。 它是每7秒消耗3A 电流200微秒还是~500微安的恒定 LED 指示器电流?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、这两种方法都将导致监测计不采用 OCV。 OCV 是开路电压测量、我们将其用作调整容量的基准。 在您的应用中、监测计实际上从未真正进入睡眠状态或满足获取 OCV 所需的 dV/dt 条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    我找到了一个应用手册"应用报告 SLUA364B–2005年11月"、主题说明了操作、根据您的回答和我对该应用手册的理解、我今天进行了几次测试、我想与您讨论测试结果。 你在哪里? 是否有电话号码、我可以致电您详细讨论此问题?

    谢谢、
    _Iz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、电话不可用。 如果您愿意、我们可以在这里进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    请参阅 TI 应用手册  "SLUA364B–2005年11月–2006年12月修订版"。

    根据应用手册第3页:退出电流不应超过 C/20。 我的电池容量为3A、3A/20 = 150mA。

    同样在第3页、图2:在第一次 DOD 读取之前、似乎需要30分钟的放松时间。 此后、IC 启动 DOD 读取周期以更新 Qmax 并决定是否进行新的充电。  

    我想、在我们的产品中、初始充电后、如果装置长时间搁置、我们每7S 的脉冲会使电池放电非常缓慢、但 IC 从未看到它放松、因此它永远不会更新 Qmax 以打开充电门。

    我的问题如下:

    1) 1)我在上述假设中是否正确?

    2) 2)在此模式下(不充电)、我们能否以另一种方式唤醒 IC 以获取充电电流? 即、应用满负载-操作设备- 10秒? 20、30岁?

    下面是我根据应用手册 SLUA364B 图2中的扣除的电流、使电池再次获取充电电流的操作:

    我的电路空闲+ LED 电流小于1mA、因此我让 LED 保持开启状态、但禁用了每7S 脉冲200 μ s、消耗的电流为3A;等待0.5小时+几分钟、并启用了我的脉冲。 在第2个脉冲上、电池电压恢复、电池开始获取充电电流。

    如果您能回答问题、尤其是问题2、以及您对如何唤醒系统的建议、我将不胜感激。

    谢谢、e2e.ti.com/.../Evaluation-3_5F00_-Theory_5F00_Implementation-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algo-_2800_R-ev.-B.pdf

    _Iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我在2019年1月15日下午6:24的最后一个帖子中提出的问题、我没有听到任何建议或答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的
    2.是的、如果您将 IC 从关断状态唤醒、它将读取读数、您可能会获得更高的精度。