主题中讨论的其他器件: BQ294522
我在我们的其中一款产品中使用电池、该产品采用 BQ20Z655-R1、并在其电池充电管理和保护电路中使用 BQ294522。
当产品空闲时、我们每7秒使用一个200us 脉冲以3A (等效工作电流)的电流为电池负载、读取 VBAT 电压、将其锁存到 LED 指示灯电路、并保持到下一个周期。 LED 指示灯是一个电流非常低的双色 LED (显示3个区域:“全”、“半”和“近空”),消耗~ 500uA。 只要系统空闲、即货架期、这是一种全天候运行。
我们发现、经过几个月的货架期后、某些装置显示电池电压过低;尽管电池报告通过其 SM 总线充满电。 在这种情况下、电池不会获取充电电流、但如果我将其从产品中取出~1小时并将其放回原位、则电压将恢复到"满"区域、并且它也会获取充电电流。
看起来像是一种东西-电压监控器脉冲或长时间的恒定 LED 电流将电池置于此模式、在这种模式下、电池会认为已充满电、并且还会显示高 ISR -从而导致电压降。 是否有人遇到过类似的问题?
谢谢你。