This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:电压上升时间和下降时间

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765431/tlv733p-voltage-rise-time-and-fall-time

器件型号:TLV733P

输入(VIN)和输出(V)的上升时间和下降时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压的上升和下降时间取决于您的应用、不受 LDO 的影响。 如果您参考此器件的启动时间、可在数据表的电气特性表中找到该时间:

    该启动时间包括启动延迟和输出上升时间。 请注意、由于器件的固定360mA 电流限制、较高的输出电压会导致启动时间更长。 数据表的图29和30显示了典型的上电、断电和启动波形。 当 Vout = 1.8V、Cout = 1uF 且 Rload = 6.2欧姆时、启动延迟约为50us、输出上升时间约为350us。

    输出下降时间是输出电容和负载电阻的函数、大约为4 * Rload * Cout。

    谢谢、

    Gerard