请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A 尊敬的朋友,
现在、我遇到应用程序问题。
我使用了 stm32f107和 BQ76PL455A。这是与 UART 的两个芯片通信。
在该程序中、我为 WAKEUP 引脚提供低电压、最后100us、然后提供3.3V 电压、从而唤醒 BQ76PL455A。
然后
Nread = ReadReg (0、10、wTemp、1、0);
但没有反应。 我检查了 stm32f107的 UART、确保其发送 81 00 0A 00 2E 9C。
为什么没有侵犯信息? 有人可以帮帮我吗? 我很担心。
如何确认 BQ76PL455A 正常工作? 为什么没有侵犯?如何解决这个问题?