This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:非常紧迫,关于 BQ76PL455A

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765147/bq76pl455a-very-urgent-about-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A

尊敬的朋友,

现在、我遇到应用程序问题。

我使用了 stm32f107和 BQ76PL455A。这是与 UART 的两个芯片通信。

在该程序中、我为 WAKEUP 引脚提供低电压、最后100us、然后提供3.3V 电压、从而唤醒 BQ76PL455A。

然后  

Nread = ReadReg (0、10、wTemp、1、0);

但没有反应。 我检查了 stm32f107的 UART、确保其发送 81 00 0A 00 2E 9C。

为什么没有侵犯信息? 有人可以帮帮我吗? 我很担心。

如何确认 BQ76PL455A 正常工作? 为什么没有侵犯?如何解决这个问题?