请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:Code Composer Studio
我们 已下载并使用此 URL 的 PSFB 程序(www.ti.com/tool/ucd3138fw-psfb)。
在正常运行(调节状态)中、什么被视为 PWM 栅 极信号关闭和自复位的原因?
从栅极关断到导通大约为125ms。
如果我们不包括高温异常、我们认为我们没有转到 Fault_State、因为从关断到上升的时间很短。
我们 认为这种行为将在以下条件下发生。
/重置工作正常
看门狗工作正常
我想了解其他情况。
此致、