This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:关于复位条件

Guru**** 2615935 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138FW-PSFB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765213/ccs-ucd3138-about-reset-conditions

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我们 已下载并使用此 URL 的 PSFB 程序(www.ti.com/tool/ucd3138fw-psfb)。

 

在正常运行(调节状态)中、什么被视为 PWM 栅 极信号关闭和自复位的原因?

从栅极关断到导通大约为125ms。

 

如果我们不包括高温异常、我们认为我们没有转到 Fault_State、因为从关断到上升的时间很短。

 

我们 认为这种行为将在以下条件下发生。

 

/重置工作正常

看门狗工作正常

 

我想了解其他情况。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑噪声会导致 UCD 复位。 我们在此提供了正确布局的布局指南:

    www.ti.com/.../SLUA779

    要判断是否复位、请将程序加载到闪存中、而不对校验和进行编程。 这样、它将保持 ROM 模式、而不是重新启动。

    可能是低输入电压故障。 这将导致 UCD 快速重新启动。 例如、如果有干扰导致 ADC 在 Vin 上看到一个低电压信号。 所有其他故障看起来都像1秒的断续模式、或者它们闭锁。

    如果您修改了程序、总是可以有一个像指针这样的东西、该指针在运行时会运行并访问非法存储器-这也会导致复位。

    我们的 EVM 易受噪声影响、尤其是在高负载或高瞬态条件下。 它们的布局也不总是遵循最新的指导原则。