This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:具有两个并联 UCC28070EVM 的四相交错 PFC

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765400/ucc28070-4-phase-interleaved-pfc-with-two-paralleled-ucc28070evm

器件型号:UCC28070

你好。

我计划使用两个 UCC28070EVM 来制作一个四相交错式 PFC、但即使我阅读了 UCC28070数据表、我仍然无法了解如何将两个模块同步在一起。

如果您回答我在下面提出的问题、将会非常有帮助。

 在 UCC28070数据表中的图18 (使用两个 UCC28070偏移的简化四相应用图)中、显示了"具有180度相移的同步时钟"以并联两个 UCC28070。  

1.我是否应该设计一个电路来输入相移为 RDM 引脚180度的同步时钟?

如果是、由于 UCC28070EVM 的开关频率为每相200kHz、RDM 的总频率是否为800kHz (4 x Fsw)?

3、除了上述问题外、如果您告诉我有关具有两个并联 UCC28080的四相交错式 PFC 的详细信息、那将会很棒。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong Sang Yoo、

    图18的方框图是四相交错 PFC 的概念图、没有提供具有实际设计规格的参考设计。 但是、我可以向您解释图18背后的概念。

    同步时钟模块有两个180度相位差的输出。 这些输出进入 UCC28070的 RDM 输入。

    这会设置 UCC28070的同步频率。 同步频率是 PWM 频率的两倍。

    同步时钟的原理图不可用、但很明显、该时钟的振荡器以同步输出频率的两倍运行。

    因此、如果您需要200kHz 的 PWM 频率、RDM 引脚上的信号需要400kHz、同步时钟需要800kHz 的内部振荡器频率。

    此致

    John