Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM
你好。
我计划使用两个 UCC28070EVM 来制作一个四相交错式 PFC、但即使我阅读了 UCC28070数据表、我仍然无法了解如何将两个模块同步在一起。
如果您回答我在下面提出的问题、将会非常有帮助。
在 UCC28070数据表中的图18 (使用两个 UCC28070偏移的简化四相应用图)中、显示了"具有180度相移的同步时钟"以并联两个 UCC28070。
1.我是否应该设计一个电路来输入相移为 RDM 引脚180度的同步时钟?
如果是、由于 UCC28070EVM 的开关频率为每相200kHz、RDM 的总频率是否为800kHz (4 x Fsw)?
3、除了上述问题外、如果您告诉我有关具有两个并联 UCC28080的四相交错式 PFC 的详细信息、那将会很棒。
谢谢你。