This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电池电压测量问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763333/bq76920-issue-with-cell-voltage-measurement

器件型号:BQ76920

我将 bq76920用于3节 电池 BMS。 对于该引 脚、我将 VC2-VC3、VC3-vc4引脚短接。 我使用 Atmega-328和 Arduino IDE 进行编程。  

电池1和电池2显示正确的电压读数。 但是当我测量 VC3、vc4的电压时,它显示 的是47mV。 连接到 vc5的电池3显示的是4.6v 而不是4.18。

我针对不同的电池尝试了此操作、出现相同的错误。  

此外、请提供可能与此错误无关但有用的任何其他建议。 因此、它可能有助于后续项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我认为主要问题是 VC5引脚和 BAT 引脚之间缺少滤波连接。
    我在原理图中注意到的另一点是、充电引脚上的电路不符合数据表中的建议、并且缺少防止 CHG 引脚低于 VSS 所需的 PCH FET 电路。

    我建议您遵循 EVM 用户指南 www.ti.com/.../slvu924中的原理图示例
    另一个有用的文档是该器件的首要设计注意事项: www.ti.com/.../slua749

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢你的答复。

    是的、我将添加 P 沟道 MOSFET。 但如果没有它、它会影响读取电压吗?

    先生、根据数据表中给出的电路、我已经在 VC5和 BAT 引脚之间放置了一个滤波器电路。

    我是否必须通过射频将 vc5连接到 bat 引脚? 由于在数据表中、它直接通过 Pack+连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIR 问题已解决。
    它们是电路中的干焊问题。
    感谢您的支持。 真的很满意
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    该 pchannel MOSFET 的用途是什么、它连接到 chg MOSFET 的栅极
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    绝对最大额定值显示 CHG 引脚不应看到低于-0.3V 的值。 如果 PACK-被拉至 VSS 以下、如果没有保护、它可能会损坏 CHG 引脚。 当 CHG 引脚未驱动为高电平时、FET 的 Vgs 将关断 FET。 以下是数据表图像的完整说明:

    Q3是低成本 PCH FET、用于使 CHG 远离
    任何电压低于 VSS 的情况。 而不是 CHG
    拉至高电平、PACK±被拉至 VSS 以下将不会发生这种情况
    由 CHG 检测到 Q2未导通。 Q3还允许 R2
    保持 Q1关断、因为低于该 FET 的所有电压都可以在 PACK±低于 VSS 时"跟随"PACK。


    本视频可能有助于更好地解释这个想法: https://www.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc 

    此致、

    Matt