Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
我将 bq76920用于3节 电池 BMS。 对于该引 脚、我将 VC2-VC3、VC3-vc4引脚短接。 我使用 Atmega-328和 Arduino IDE 进行编程。
电池1和电池2显示正确的电压读数。 但是当我测量 VC3、vc4的电压时,它显示 的是47mV。 连接到 vc5的电池3显示的是4.6v 而不是4.18。
我针对不同的电池尝试了此操作、出现相同的错误。
此外、请提供可能与此错误无关但有用的任何其他建议。 因此、它可能有助于后续项目。