This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以将12V 升压至1000V? 12V 输入来自电池。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759789/is-it-possible-to-boost-12-v-to-1000-v-the-12-v-input-is-coming-from-a-battery

主题中讨论的其他器件:PMP

我有一个应用、在该应用中、我需要12V 电池提供1000V 直流电压。 是否有任何反激式或多级升压转换器可用于实现此目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Getssy、

    感谢您提出问题。

    1000V 电压轨的输出电流是多少? 设计中是否需要隔离?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:

    感谢您的回复。 电路不需要强制隔离。 它是一个低电流应用(如果可能、最大值为1A 左右、如果不是 mA、也应该很好)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Getssy、

    在我们提出解决方案之前、需要定义输出电流。 如果输出电流为1A、则这将是一个困难的设计。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    请告诉我、标准设计可能的最大电流是多少?

    此致、  
    Getsy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Getssy、

    假设输出为1A、平均输入电流将为~83A。 要查找尺寸合理的组件、需要采用多相设计。 三个阶段可能会起作用。

    您能告诉我该应用是什么吗? 这不是常见的应用规范。

    谢谢

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Getssy、

    对于如此高的升压比、通常使用几个级。
    使用的一些拓扑包括升压+电荷泵、带堆叠绕组的反激式、多路复用 SEPIC。
     高升压比的输出电流通常在几十 mA 或更低的范围内。

    请参阅 http://www.ti.com/tool/PMP30104  作为示例。
    SEPIC 转换器用于为负载电容器(高达15000uF)充电、电压高达400V/420V (可选)。
    输入电压范围为15V +/-10%、恒定输出充电电流为80mA。
    与升压+电荷泵相比、乘法 SEPIC 拓扑具有多种优势、这主要是由于 SEPIC 乘法器中的峰值电流和 RMS 电流降低。

    http://www.ti.com/tool/PMP20212 
    此低电流升压转换器采用倍压器、可实现高输入/输出升压比。
    此设计成本低、需要16mm x 27mm 的面积。
    可以增加倍压器的更多级以增加 Vout。

    http://www.ti.com/tool/PMP20183 
    该升压转换器采用三倍电压、可实现高输入/输出升压比。
    此设计成本低、需要小于25mm x 25mm 的面积。

    最后、此 PMP 设计尚未公开、但我将转发详细信息。
    PMP20899具有6-8.4V 的输入电压、可在20mA 时提供1500V 的输出电压。
    这是一种堆叠反激式方法。
    随附原理图、BOM 和测试报告。

    e2e.ti.com/.../PMP20899na_2800_001_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP20899na_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.pdfe2e.ti.com/.../PMP20899-TestReport.pdf

    我们的存档中没有12V 至1000V 的示例、但上面的4个示例显示了可能的情况。