我有一个应用、在该应用中、我需要12V 电池提供1000V 直流电压。 是否有任何反激式或多级升压转换器可用于实现此目的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个应用、在该应用中、我需要12V 电池提供1000V 直流电压。 是否有任何反激式或多级升压转换器可用于实现此目的?
您好、Getssy、
对于如此高的升压比、通常使用几个级。
使用的一些拓扑包括升压+电荷泵、带堆叠绕组的反激式、多路复用 SEPIC。
高升压比的输出电流通常在几十 mA 或更低的范围内。
请参阅 http://www.ti.com/tool/PMP30104 作为示例。
SEPIC 转换器用于为负载电容器(高达15000uF)充电、电压高达400V/420V (可选)。
输入电压范围为15V +/-10%、恒定输出充电电流为80mA。
与升压+电荷泵相比、乘法 SEPIC 拓扑具有多种优势、这主要是由于 SEPIC 乘法器中的峰值电流和 RMS 电流降低。
http://www.ti.com/tool/PMP20212
此低电流升压转换器采用倍压器、可实现高输入/输出升压比。
此设计成本低、需要16mm x 27mm 的面积。
可以增加倍压器的更多级以增加 Vout。
http://www.ti.com/tool/PMP20183
该升压转换器采用三倍电压、可实现高输入/输出升压比。
此设计成本低、需要小于25mm x 25mm 的面积。
最后、此 PMP 设计尚未公开、但我将转发详细信息。
PMP20899具有6-8.4V 的输入电压、可在20mA 时提供1500V 的输出电压。
这是一种堆叠反激式方法。
随附原理图、BOM 和测试报告。
e2e.ti.com/.../PMP20899na_2800_001_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP20899na_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.pdfe2e.ti.com/.../PMP20899-TestReport.pdf
我们的存档中没有12V 至1000V 的示例、但上面的4个示例显示了可能的情况。