This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:高温下的异常行为

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765129/lmr14020-abnormal-behavior-at-high-temperature

器件型号:LMR14020

您好!

我的客户正在对其系统上的 LMR14020进行评估、在高温下会观察到异常行为。

℃是稳压在 Ta=90℃~100 μ s (SW 占空比过低)且无负载的情况下不起作用。

即使 Ta 降至室温并通过重新启动 VIN 返回、它也不会返回正确的行为。

它们使用三个 LMR14020S、这是另一个输出电压不同的情况、症状出现在所有电源轨和多个电路板上。
因此、我认为这不是由异常样本引起的。

我附加波形、出于某种原因、输入电流会不断流动。

e2e.ti.com/.../LMR14020-abnormal-behavior.xlsx

有人看到过这种行为吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将研究这个问题、并将在星期三提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、


    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com 以了解更多详细讨论、还包括电路和 PCB 布局。 谢谢!