Other Parts Discussed in Thread: LMR14020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 您好!
我的客户正在对其系统上的 LMR14020进行评估、在高温下会观察到异常行为。
℃是稳压在 Ta=90℃~100 μ s (SW 占空比过低)且无负载的情况下不起作用。
即使 Ta 降至室温并通过重新启动 VIN 返回、它也不会返回正确的行为。
它们使用三个 LMR14020S、这是另一个输出电压不同的情况、症状出现在所有电源轨和多个电路板上。
因此、我认为这不是由异常样本引起的。
我附加波形、出于某种原因、输入电流会不断流动。
e2e.ti.com/.../LMR14020-abnormal-behavior.xlsx
有人看到过这种行为吗?
此致、
Kuramochi