This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:当通过 UVLO/EN 引脚禁用控制器时、有时 SMBus 无法读取控制器状态

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762222/lm25066a-sometime-cannot-read-controller-status-by-smbus-when-the-controller-is-disabled-by-uvlo-en-pin

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25066

您好、TI、

在执行 TVS1简短描述(SPOF 测试)后、我们需要通过 SMBus 读取 LM25066A 状态。

在 F1被 TVS 的短路电流烧毁后、UVLO/EN 应为低电平状态(通过 R1拉低、使能引脚仍然为高电平)

但是、在我们的系统板上读取79h 是"否定的"、似乎无法与 LM25066A 通信。

根据数据表第23页的说明、无论 UVLO/EN 和 OVLO 的状态如何、SMBus 都应保持活动状态。

我有另一个纯净的主板、它没有 CPU 和其他主芯片组、只有一些直流/直流稳压器和 LM25066A。

我可以在执行 TVS1短路后读取控制器状态、或让 F1直接打开。

想知道您的客户是否遇到过类似情况?

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    我已经在 EVM 上检查了您提到的条件。 我禁用了 IC、在输入电压上施加了12V 电压。 我能够读取 IC 的 PMBus 寄存器。
    您是否检查了电路板上的 I2C 总线信号? 最好将每个芯片组隔离、以找出在 I2C 总线上导致问题的 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    你还有其他问题吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、我隔离了 I2C 总线、而不是像您那样读取 PMBus 寄存器。 但我们仍然不确定为什么在禁用 LM25066时无法读取寄存器。

    我们可以在系统正常运行期间读取它。

    BR。

    标准